This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:过载电流和 FitMaxSOC、FitMinSOC、LearnSOC 对 CEDV 系数计算的影响。

Guru**** 2583735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018035/bq78350-r1-overload-current-and-fitmaxsoc-fitminsoc-learnsoc-effect-on-cedv-coefficient-calculation

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我以5A 和15A 的电流记录数据、以进行 CEDV 计算。

想知道 电量监测计类别中的过载电流是否会影响这些系数?

因为它默认设置为5A、放电流大于该值、它会影响 CEDV 系数吗? 我假设不应该这样做、因为这些系数是使用电流、电压和温度数据计算得出的。

什么应该是 FitMaxSOC %、FitMinSOC %和 LearnSOC %? 为了更好地估算 SOC、应选择哪些因素?

谢谢、

Vinay Kambappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您的问题似乎与 GPC 工具有关。

    CEDV 系数不依赖于监测计设置、它是根据您 预期的 V、I、T 信息得出的。

    FitMax、FitMin 应绑定 SOC 曲线的拐点和选定的 LearnSOC 点。  如果您有一个 SOC 曲线非常平坦的单元格、则可能需要降低这些单元格、否则默认值应该是可以的。     如果您丢失了默认值、请参阅 www.ti.com/.../SLUUB45B 第2.1节。  您的日志应在 SOC 点放电或通过 SOC 点放电