This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能电池板输出关闭后、VIN 最终为4V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018058/bq24650-vin-eventually-at-4-v-after-solar-panel-output-turns-off

器件型号:BQ24650

您好!

我在由太阳能电池板供电的 USB 手机充电器中使用 BQ24650、但 有一个特定的情况会导致太阳能电池板输出电压 下降

我注意到、当白天-夜间转换后、太阳能电池板关闭并再次打开时、VIN 信号(太阳能电池板输出)最终会变为4V (通常为18V)。 要复位此条件、必须移除电池、使 VIN 恢复到18V (STAT1 LED 开始闪烁)。 这是一个10W 的太阳能电池板、当这种情况出现时、它不直接接收太阳能光。

直接接收太阳能时、如果在为手机充电并保持电池连接时、我故意关闭太阳能电池板并在之后将其打开、则会发生类似的行为。 VIN 降至4V、要重置此情况、只需断开手机。 VIN 恢复至18V。  

您能否查看我的原理图并评论此问题的可能原因?

祝你一切顺利、

牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的牛顿:

    这听起来像是您使太阳能电池板过载。 当几乎没有阳光或没有阳光时、您需要拉更多的电流来为电池充电、这超出了太阳能电池板所能支持的电流(因为没有阳光)。 因此、太阳能电池板电压将下降。 当您断开充电电路时、太阳能电池板上没有负载、输入电压上升至其开路电压值。

    随着太阳持续升起、VIN 最终是否会随电池连接而升高?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    除非有手机插入 USB 连接器、并且比单独的电池要求更高的功率、否则 VIN 会随着太阳的升起而升高。

    但在这种配置中、如果我断开手机的连接、VIN 也会升高。

    是否有规则确定应向 VIN 提供的太阳能电池板功率是多少、以便 BQ24650对电池进行充电而不是放电、同时仍为 USB 连接器提供5W 功率? 或者、对于这个问题、是否还有其他需要考虑的问题?

    祝你一切顺利、

    牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的牛顿:

    您需要确保设备的运行时间与太阳升起的时间以及太阳升起的变化量相匹配。 面板的实际功率将取决于温度和日光辐照度(云盖)等因素。 如果没有频繁/充足的阳光、面板将无法提供所需的电力。 我会考虑您选择的面板的局部遮光和太阳跟踪(调整面板角度以匹配太阳的路径)等问题。

    但最终、如果您没有阳光、面板将无法工作。

    我建议查看您面板的电流与电压关系、以了解特定电压对应的电流大小。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。