This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:BQ2961 -正在查找设计评论

Guru**** 2514035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017958/bq2961-bq2961---looking-for-design-review

器件型号:BQ2961

您好!

我已经为两节锂聚合物电池设计了电池保护电路、我想问这个电路是否正常、或者这个设计是否有一些问题。

该电路应针对低功耗进行优化。 因此、我为上拉/下拉电阻器使用1个 MOhms 电阻器。

此电路是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    BQ2961应始终在 REG 输出上具有一个电容器。  如果未按照 数据表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ2961/datasheet/GUID-25807BB2-BB0C-40C0-905A-C9487FD79A68#TITLE-SLUSBU5SLUSBS87609 设计过程步骤1中的说明首先连接 VSS、则应串联5 Ω 电阻器。  REG 输出的稳定性需要使用电容器、因此不应将其关闭。

    我不知道 Q201的类型、但如果放置在 REG 滤波电容器之后、并且它在所需的电压范围内工作、那么电路似乎应该正常工作。  务必彻底测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会解决这个问题。 Q201是 一款 SI2301CDS-T1-E3 P 通道 MOSFET。 我´s 将5欧姆电阻器的值更改为6.8欧姆(拉电阻器更容易)。 但这应该很好、因为数据表中说5到10欧姆之间。