您好!
我看到了 Brian 提到的 E2E 讨论、为了将 PMIC TPS65217置于关闭模式、我们需要将状态寄存器的位7设置为关闭(0x1b)模式 、然后将 PWR-EN 拉至低电平。
我尝试了列出的命令、但仍然不起作用、我需要关闭 PMIC 并断开 BAT 与 SYS 的连接。 但似乎即使我执行上述命令、BAT 仍然连接到 SYS、在睡眠期间从电池汲取的电流为~12mA。 我尝试切断 SYS 的迹线、睡眠电流降至~2mA。 您能帮您检查如何完成此操作吗?
此致、
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我看到了 Brian 提到的 E2E 讨论、为了将 PMIC TPS65217置于关闭模式、我们需要将状态寄存器的位7设置为关闭(0x1b)模式 、然后将 PWR-EN 拉至低电平。
我尝试了列出的命令、但仍然不起作用、我需要关闭 PMIC 并断开 BAT 与 SYS 的连接。 但似乎即使我执行上述命令、BAT 仍然连接到 SYS、在睡眠期间从电池汲取的电流为~12mA。 我尝试切断 SYS 的迹线、睡眠电流降至~2mA。 您能帮您检查如何完成此操作吗?
此致、
Felix
您好、Emily、
我使用此命令将 OFF 位设置为1:“i2cset -f -y 0 0x24 0x0A 0x80”
要获得回读,我使用了以下命令:“i2cget -f -y 0 0x24 0x0A”
第一个 i2cget 命令,我得到了回读“0x88”,这是因为 AC 连接到电源。 我移除了电源以便只使用电池运行,读回“0x80”。
以下是终端上的输出:
登录:root
root# i2cset -f -y 0 0x24 0x0A 0x80
root# i2cget -f -y 0 0x24 0x0A
0x88
root# i2cget -f -y 0 0x24 0x0A
0x80
如果我要使用 poweroff 命令、则设备将关闭。 我根本不能向装置发送任何命令,但当我测量 SYS 时,它仍然连接到 BAT。
您能不能给出这样的建议吗?
此致、
Felix