This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:如何将 TPS65217置于完全关闭模式?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015818/tps65217-how-to-put-tps65217-into-total-off-mode

器件型号:TPS65217

您好!  

我看到了 Brian 提到的 E2E 讨论、为了将 PMIC TPS65217置于关闭模式、我们需要将状态寄存器的位7设置为关闭(0x1b)模式 、然后将 PWR-EN 拉至低电平。  

我尝试了列出的命令、但仍然不起作用、我需要关闭 PMIC 并断开 BAT 与 SYS 的连接。 但似乎即使我执行上述命令、BAT 仍然连接到 SYS、在睡眠期间从电池汲取的电流为~12mA。  我尝试切断 SYS 的迹线、睡眠电流降至~2mA。 您能帮您检查如何完成此操作吗?

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 由于我们 在周一有美国假期、因此提供反馈可能会有1-2天的延迟。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

      您是否能够在写入以下命令后执行读取操作以确认 OFF 位= 0b?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    我使用此命令将 OFF 位设置为1:“i2cset -f -y 0 0x24 0x0A 0x80

    要获得回读,我使用了以下命令:“i2cget -f -y 0 0x24 0x0A

    第一个 i2cget 命令,我得到了回读“0x88”,这是因为 AC 连接到电源。 我移除了电源以便只使用电池运行,读回“0x80”。

    以下是终端上的输出:

    登录:root

    root# i2cset -f -y 0 0x24 0x0A 0x80

    root# i2cget -f -y 0 0x24 0x0A

    0x88

    root# i2cget -f -y 0 0x24 0x0A

    0x80

    如果我要使用 poweroff 命令、则设备将关闭。 我根本不能向装置发送任何命令,但当我测量 SYS 时,它仍然连接到 BAT。

    您能不能给出这样的建议吗?

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    这似乎是通过 I2C 将 BAT 与 SYS 断开的正确方法。 使用此 PMIC 的设置是什么? 您能否确认系统中没有其他任何组件可以连接到 SYS?

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    原理图连接遵循 TI 数据表、VSYS 连接的唯一其他位置是5V 电荷泵。 但即使在将 VSYS 移除到电荷泵后、电流消耗也没有变化。

    下面是为电源轨捕获的波形

    设备由电池供电,因此我测量的是 VBAT 和 VSYS。 电流为~12mA。 我还连接了一个桌面 DMM 来测量电流。

    此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    在将寄存器编程为0x80之前、然后在将寄存器编程为0x80之后、您是否能够测量睡眠期间的电流?  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    将寄存器设置为0x80时、w W试用 前的睡眠电流与对寄存器进行编程后的睡眠电流相同、即~12mA。

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您是否有 TPS65217EVM 尝试重现此问题? 休眠电流预计接近6mA、<10mA。 我建议尝试在我们的 EVM 上针对该器件重复此操作、因为这不是一个已知问题。 我还将在本周晚些时候参加实验、并将尝试在此跟踪 EVM。

    最棒的
    Emily