This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017683/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

我正在阅读 TI POE IC ([TPS23730的数据表])、我有一些问题要问您、如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。

1) 内部热插拔 MOSFET 是什么、我不知道它的用途是什么?
2) 什么是 Oring?
3) 什么是 APD 函数和 PPD 函数、我无法在数据表中清楚地理解。
4) 为什么需要使用 RTN 引脚、GND 引脚和 RTN 引脚、所有这三个引脚都是接地的、为什么不能只使用一个引脚。
5) 什么是拍频

我已经阅读了此数据表、但我仍然无法理解上述问题、希望有人能提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在通过 PoE 握手成功协商电源后、内部热插拔 MOSFET 将 VSS 连接到 RTN。 这会在 PoE 握手期间使直流/直流转换器保持关闭状态。 例如、分级电压高达20V、这可能会对输入大容量电容器进行预充电或启动直流/直流转换器。 这可能会干扰 PoE 握手。  

    2.或-正在将直流电源(也称为辅助电源或适配器)与 PoE 相结合。 PoE 或适配器将为负载供电。 我们有一份应用手册,介绍如何为 IC 实现这一目标: https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf?ts=1626107842170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    3.APD 表示辅助电源检测。 该引脚是一个电压阈值、用于检测是否连接了辅助电源。 它会关闭内部热插拔 MOSFET、以禁用 PoE 为直流/直流转换器供电、从而为适配器优先供电。  

    PPD 表示无源功率检测。 无源电源是 IEEE802.3标准中不包含的较低电压 PoE 电源的命名规则。 它通常为18V-32V (平均24V)。 这不是上面的白皮书中使用的适配器、而是不同类型的 PSE。 PPD 为 PoE 输入启用较低的导通阈值、以便在检测到该电压范围时可以打开器件。  

    4.将 IC 接地是电源控制 IC 内关键反馈系统的关键。 所有这些引脚连接到同一平面。  

    5.拍频是当两个或多个频率结合在一起形成一个超级叠加频率时产生的频率。 我的建议是在线研究此主题。 关于 TPS23730、我们提到 TPS23730可与外部时钟同步、从而消除此类频率。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、

    感谢您的回答。 在您的解释之后、我很理解、但仍有一些问题、我想问您。

    1) 是否需要启用 APD? 它可以防止 POE 握手 受到直流/直流转换器的干扰。

    2) 关于 PPD 我仍然感到困惑、根据您的回答、我们不需要使用 PPD? 为什么我们需要使用 PPD 引脚、您能举一个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、内部热插拔 MOSFET 可防止 PoE 握手干扰直流/直流转换器。 APD 与辅助电源配合使用。 如果不使用 APD、则必须将其连接到 RTN。 如果 APD 为高电平、则会阻止 PoE 为直流/直流转换器供电。  

    2.在无源 PoE 中使用 PPD。 如果您的 PoE 输入符合 IEEE802.3标准、这意味着输入电压范围为37V-57V、那么您不需要 PPD。 如果 PoE 输入电压范围为18V-32V、则使用 PPD。 如果不使用无源 PoE、则不使用 PPD。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    有一个问题我仍然感到困惑。
    1) 如果我没有辅助电源、我需要连接到 RTN。 我很困惑为什么需要防止 PoE 为 DCDC 供电、这意味着如果 APD 引脚为高电平、始终无法让 DCDC 工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、没有辅助电源将 APD 连接到 RTN。  

    PoE 握手电压足够高、足以打开 DCDC。 这就是我们具有热插拔 FET 的原因。 这是您最初的问题。

    PoE 握手完成后、我们确实希望 PoE 为直流/直流供电、因此热插拔 FET 关闭、PoE 为直流/直流供电。  

    对于您的应用、请将 APD 连接到 RTN。  

    您始终可以订购具有 APD 和 PPD 跳线的 EVM、并且可以使用 PSE 进行测试。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    谢谢你。 我明白了。  

    如果我对此有任何疑问、我可以给您发邮件、还是需要提出相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、  

    请为新问题创建新的 E2E 主题。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师