This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:更改数据存储器后无法启动。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017640/bq40z80-failed-to-start-after-data-memory-changed

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我 使用的是 BQ40z80的外部电池组。 我在数据存储器中设置参数、器件进入关断模式。
我无法使用 BQStudio 重新建立与电池组的连接、以重新更新数据存储器或重新编程固件。

电池组配置1P4S (1100mAh @ 13.6V) LiFePo4化学成分。


我使用示波器 PBI 和 PACK 引脚进行了检查。  
PACK 引脚工作正常、PBI 设置为大约9V。  
DSG FET 未启用。  

我的第一个猜测:关断电压>有效更新电压(错误地将关断电压设置为8000mV)
如果数据存储器参数是外壳、则立即关断是否有办法恢复器件的正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussein、

    您是否曾尝试使用具有更高电压的电源、然后对器件进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试这么做、但仍然是、IC 没有从 BQStudio 响应。  
    当我尝试对新固件进行编程时,我收到错误信息“Device,not in ROM mod...(设备,不在 ROM 模式中...)” 编程前手动进入 ROM 模式"。

    此问题出现在两块板上。 3其他电路板工作正常。  

    我能做些什么来强制 IC 启动吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我在 E2E 论坛中阅读了其他线程、他们建议将0x08 CMD 发送到器件、我可以成功执行该操作、 然后读取0x0D 字、结果为0x00、 这意味着固件正在运行!

    我认为,由于设备正在响应命令,所以它不会死!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备卡在固件模式,或者固件损坏。
    我通过以下方式解决了该问题:

    "通过发送0x0F00至0x00将器件置于 ROM 模式。 您可以通过在地址16处再次查询器件、返回0x1717或发送命令0x0d 来检查器件是否处于 ROM 模式、其中器件将返回非零值。

    此外、如果您的 SEC1、SEC0为10、则您处于非密封模式、而不是完全访问、完全访问为01。"