主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我 使用的是 BQ40z80的外部电池组。 我在数据存储器中设置参数、器件进入关断模式。
我无法使用 BQStudio 重新建立与电池组的连接、以重新更新数据存储器或重新编程固件。
电池组配置1P4S (1100mAh @ 13.6V) LiFePo4化学成分。
我使用示波器 PBI 和 PACK 引脚进行了检查。
PACK 引脚工作正常、PBI 设置为大约9V。
DSG FET 未启用。
我的第一个猜测:关断电压>有效更新电压(错误地将关断电压设置为8000mV)
如果数据存储器参数是外壳、则立即关断是否有办法恢复器件的正常运行?