This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:相对和绝对 SOC 正确、但 SOC 与 OCV (电池电压)不匹配电池数据表。

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017784/bq78350-r1-the-relative-and-absolute-soc-are-correct-but-the-soc-vs-ocv-cell-voltages-is-not-matching-with-the-cell-data-sheet

器件型号:BQ78350-R1

相对 SOC=剩余电量/完整充电容量

绝对 SOC =剩余容量/设计容量

设计容量为21000mah、非常接近完全充电容量。 但是、如果您看到电池电压和 SOC 不符合电池数据表。 当电池电压为4182mv 时、我期望剩余电量几乎为 FCC。  

想知道是否需要配置任何参数来提高剩余容量计数器的精度。

注释

电流读数也经过校准。

上图是使用电池数据表中的 EDV0、EDV1、EDV2值以及 EDV_CMP =0、[EDV_EXT_CELL]=0和保留容量=0mAh 时的情况。

CEDV 监测是否会修复此 SOC 估算问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    是的、在 EDV 上正确设置和学习电量监测计应能提供更好的监测性能。  有关监测设置、请参阅 BQ78350-R1的技术参考手册。   考虑使用 CEDV 监测配置[CSYNC]= 1设置、以便在有效充电终止时将剩余电量同步到 FCC。  请参阅 第5.3节"有效充电终止"和相关说明。

    适当的监测设置将使器件在达到 EDV 时学习 FCC、然后下一个周期应具有更好的值。