This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138 LLCHBFirmware-1.2 ADC 规模设计

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016894/ucd3138-llchbfirmware-1-2-adc-scale-design

网址为 system_defines.h

 Vo 的标度为 DAC_value_scaler (912)

如何更改以下 ADC 比例?

AD13:IO*1Mohm*35.7kohm/1kohm

AD06:400VIN = 1.93V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些刻度在 system_define.h 中的第230行和234行中定义:

    #define ADC12_IOUT_Scaler_尾 数(29947)

    #define ADC12_VIN_Scaler_尾 数(32380)

    以下是这些值的来源:

    Iout 刻度=1Mohm*35.7kohm/1kohm=0.001*35.7/1.

    29947 =(((Iout scale/2.5)<< 12)<< 9

    VIN 刻度= 1.93/400

    32380 =(((Vin scale/2.5)<< 12)<< 12

    要更改刻度、请更改230和234行中定义的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    29947 =(((Iout scale/2.5)<< 12)<< 9

    什么是"12"?

    在 pmbus_topology.h 中、第188行#define IOUT_OC_FAULT_LIMIT (40)

    2. 修改 Iout 比例时为什么 OCP 不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左移12是因为 ADC 是12位

    OCP 由 UCD 内部模拟比较器实现、而不是由 ADC 测量实现。 要更改 OCP 阈值、请更改第188行中定义的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCP 禁用。

    第171行

     IF (PMBus_DCDC_CONFIG[0]。Iout_oc_FAULT_RESPONSE 和 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE_Bits_MASK)

    IOUT_oc_FAULT_RESPONSE 和 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE_Bits_MASK 是不同的。

    IOUT_OC_FAULT_RESPONSE = 0

    IOUT_OC_FAULT_RESPONSE_BIS_MASK = 0xC0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对、OCP 已禁用。 您可以设置 Iout_oc_FAULT_RESPONSE = 1来启用它。