This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP2202的替代产品?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, LP2985, LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018078/alternatives-to-ap2202

主题中讨论的其他器件:TPS7A24LP2985LP2985-N

大家好、

您能不能推荐 我们目前可以为 AP2202K-3.3TRG1提供的最佳替代产品?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    TPS7A2433DBVR 是 P2P 的最新 LDO。 根据下面的比较表、还有一些较旧的器件。

      AP2202 TPS7A24 LP2985 LP2985-N
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.2. 0.15 0.15
    输入电压(最大值)(V) 13.2. 18 16. 16.
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 2.4 2.2. 2.2.
    输出电压(最大值)(V) 12. 17.75 10. 6.1.
    输出电压(最小值)(V) 2.5. 1.24. 1.8 1.8
    固定输出选项(V) 2.5、2.6、2.8、3、3.3 1.25、1.8、2.5、3、3.3、 3.6、5. 1.8、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、5、10 2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、 3、3.1、3.2、3.3、3.5、 3.6、3.8、4、4.5、5、 6.1.
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 30 22. 40 30
    噪声(uVrms) 82. 300 30 30
    精度(%) 2. 2. 5. 2.
    VDO (典型值)(mV) 165. 160 280 280
    Iq (典型值)(mA) 0.095 0.002 0.065 0.065
    热阻 θJA (°C/W) 165. 167.8 206. 169.
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.64 4.64 4.64
    封装类型 SOT-23、SOT-89 SOT-23 SOT-23

    SOT-23

    此致、

    Prakash L