This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:需要5V SYS 输出功能、同时仍能为电池充电?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018124/bq25606-need-a-5v-sys-output-capability-while-still-charging-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25895

大家好、  

我使用 的是 BQ25606 独立3.0A 单节电池充电器、它具有一个3V7锂聚合物电池(容量为270mAh)和一个连接到 VBUS 的 micro-USB 连接器、用作充电器输入电压(D+和 D-左侧未连接)。

VSYS 输出在没有 VUSB_IN 的情况下运行时遵循 VBAT,但是,由于我们要将此充电器连接到另一个 IC,该 IC 的输入电压至少为4.5V,因此该解决方案将不再起作用,因为电池充满电时 VSYS 上的最大电压为4.2V。

 

对于提供固定5V 输出电压(最大输出电流100mA)并允许3V7单节锂聚合物电池和5V USB 作为输入源的充电器 IC、您有什么建议吗?