This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:STAT 引脚电流受限?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018110/bq25895-stat-pin-current-limited

器件型号:BQ25895

尊敬的支持团队:

我想通过将器 件连接到参考设计中建议的 LED 来使用 STAT 引脚进行器件充电指示、通过、我需要器件的光照强度尽可能高。

现在、我需要选择一个足够的限流电阻器。

在"绝对最大额定值"中、规定了最大值 STAT 引脚的输出灌电流为6mA、但是没有关于最大值的信息 短路情况下的电流。

如果我在没有任何限流电阻器的情况下将 LED 连接到3V3、IC 是否会损坏?

谢谢、Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktor、

    绝对最大额定值不应超过、因为这会对充电器造成损坏。 在所有情况下、我都会使用限流电阻器来保持 STAT 引脚中的电流低于6mA 的灌电流。

    此致、

    Wyatt Keller