This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:PWM 最大频率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS1HB50-Q1, TPS1HB16-Q1, TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017255/tps4h160-q1-pwm-max-frequency

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HB50-Q1TPS1HB16-Q1TPS22810-Q1

您好!

我的客户希望使用 我们的 TPS4H160-Q1以最大1.5A 的负载电流驱动一些电磁阀、并且想知道 HSS 可以处理的最大 PWM 频率是多少? 他还对 我们的单通道 HSS (如 TPS1HB50-Q1)提出了同样的问题。  

期待您的回复。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    有几个因素会限制 PWM 频率:

    1、导通和关断压摆率。 以 TPS4H160为例、数据表具体说明最小导通和关断压摆率为0.1V/us。 假设客户使用24V 总线电压、则每个周期打开和关闭 FET 的时间将为480us。 这将把 PWM 频率限制在2kHz 时的最大值。 此外、如果客户需要特定占空比、例如50%、则最大 PWM 频率将进一步降低至1kHz。

    另一个限制是热条件。 每个导通和关断操作都有与其相关的导通和关断损耗、包括输出电容损耗和 IV 重叠损耗。 在最大2kHz 运行频率下、可能不太考虑这一点、但如果环境温度较高、此约束也可能起作用。 客户将需要尝试不同的频率以查看器件的温度是多少。

    同样、这些数字基于许多假设。 客户将需要根据其应用程序调整数字。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的详细答复。  我已经与客户分享过。

    我还有一个问题:查看 TPS1HB50-Q1或  TPS1HB16-Q1、"快速关断"也称为"快速放电"可能是可行的。  这两个器件中的放电时序是否可调节? 如果是、如何实现这一点?

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    我们的高侧开关器件没有任何快速放电功能。 此功能仅限于我们的负载开关产品系列。

    您可以找到 TPS22810-Q1等具有集成式"快速输出放电"功能的器件、但这些器件不提供与高侧开关相同的保护。

    谢谢、

    Shreyas