Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, UCC28950, UCC27714, UCC27524A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714EVM-551 主题中讨论的其他器件: UCC28950、 UCC27714、 UCC27524A
您好!
UCC27714EVM-551的用户指南介绍了开启过程的以下内容:
1. EVM 不是设计为从0V 输入电压启动。 请确保输入电压介于两者之间
在施加偏置电压之前为370V 和410V。
注意:务必遵循加电和断电过程、以确保 EVM 正常工作
不会损坏。
此 EVM 旨在展示 UCC28950、UCC27714和的性能
UCC27524A 位于相移全桥中、不是独立电源。 此 EVM
不包括将出现在中的输入欠压锁定(UVLO)电路
独立电源。
为什么不建议在施加 Vbias 的情况下将输入电压从0V 逐渐增加到390V?
在控制环路开始调节且占空比降低之前、UCC28950在最大占空比下工作是否存在任何问题?
谢谢你。