This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:能否查看 BQ24074 SCH。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015761/bq24074-could-you-review-bq24074-sch

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ24073

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在 使用 BQ24074大规模生产电路板。

在总共6000种产品中、有300种产品出现 BQ24073烧毁或无输出症状。

电路设置如下。

1.输入电压:5V

ISET:大约1.3A

3.症状: 设备烧坏或无输出。

如有任何问题、请查看。

谢谢、此致、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    查看原理图、我没有发现任何主要问题。 我想澄清 ISET 引脚的电阻值。 ISET 引脚上的680k 是否正确? 680k 电阻器将以1mA 的电流充电。 该电阻器的电阻值是否为680欧姆?  

    我看不到任何其他问题。  

    您能否提供有关发生烧毁或无输出的情况的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    充电过程中会发生 IC 烧断。

    有一件可疑的事情。  客户用焊珠将散热焊盘与 GND 分开。

    散热似乎有问题。  但是、BQ24074具有温度保护功能。

    是否存在温度保护不起作用的情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    由于 BQ24074 是一款线性充电器、温度功能很重要、但我怀疑器件在充电期间"燃烧"、这种情况可能会发生。 客户是否能够将一个单元与直接短接至 GND 而不是通过焊珠的散热焊盘进行比较? 对于其他没有输出的单元、情况可能就是这样。

    客户是否特别担心使用铁氧体磁珠? 很有趣的是、知道包含它的原因是什么。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    GND 较短、而不是 Bead、但发生了相同的缺陷。

    如果是温度问题、 则充电器 IC 应提供主动过热保护。

    我们无法进行测试、因为我们没有客户电路板。  如果我得到 B、我将在测试后再次询问您。

    请检查散热焊盘的 PCB 设计是否会导致 IC 故障。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    是否可以获得输入、电池和输出的电压波形? 如果 IN、BAT 和 OUT 也有电流波形、也会有所帮助。  

    此致、

    Anthony Pham