This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:环路稳定性仿真

Guru**** 2506175 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62065, TPS62825A, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015322/tps62065-loop-stability-simulation

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS62825ATPS62825

您好!

该器件的网页仅列出瞬态模型。

使用 TINA-TI 可通过任何方法进行环路稳定性/相位裕度仿真吗? 我了解到有人需要一个"平均"模式、

此致、

Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您就您的问题联系我们。

    我们没有 TPS62065的平均模型、因此没有对电路的环路稳定性进行仿真。 无论如何、可以通过观察瞬态负载期间的输出电压来检查时域中的相位裕度。 请参阅随附的文件、该文件演示了如何描述实际应用的环路稳定性。


    顺便说一下、我们有一个较新的器件(TPS62825 - PSM 模式和 TPS62825A - FPWM)、您可以在项目中考虑这些器件。 它包括 SIMPLIS 模型、您可以在其中执行环路稳定性仿真。

    此致、

    Excel


    e2e.ti.com/.../6036.Simplifying-Stability-Checks_5F00_slva381b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们也会考虑更新的器件。

    在这方面还有一个问题:我看到 TPS62065确实具有 PSpice 瞬态模型。 如果我在该模型和适当的注入电路中使用 PSpice、我应该能够进行交流分析并获得增益和相位裕度、这是正确的吗?

    谢谢、

    此致、

    Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    PSpice 瞬态模型不足以进行增益和相位裕度仿真。 相反、执行交流分析需要平均模型。 遗憾的是、该器件不提供平均值模型。 创建这样一个模型至少需要8周的时间。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Excel、现在没有其他问题了。

    此致、

    Anand。