This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于20V 输入电压、55V 输出电压、4通道和80mA/通道的背光驱动器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017916/backlight-driver-for-20vin-55vout-4ch-and-80ma-ch

主题中讨论的其他器件:TPS61196

大家好、

我们正在寻找 具有20V 输入电压、55V 输出电压、4通道和80mA/通道的背光驱动器。

您能否帮助提供适合该规范且需要硬件控制的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    对于55VOUT、没有太多选择。 您可以通过云来查看 TPS61196是否满足要求。 BTW、它用于什么应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    对于55VOUT、没有太多选择。 您可以通过云来查看 TPS61196是否满足要求。 BTW、它用于什么应用?