This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:具有集成 LDO 的替代产品

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017698/bq25606-alternatives-with-an-integrated-ldo

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI 社区:

我使用 的是 BQ25606 独立3.0A 单节电池充电器、该充电器具有270mAh 电池和连接到 VBUS 的 micro-USB 连接器、用作充电器输入电压(D+和 D-未连接)。

 

VSYS 输出连接到 IC 充电器的输入引脚、用于运行在110mAh 锂聚合物电池上的另一个 PCB。 但是、我目前面临一个问题:由于 VSYS 输出遵循 VBAT (如果 使用 OTG 功能、则减去 RDS 上的电流降)、我无法满足为110mAh 电池启用充电器的 VIN 要求、因为需要 VIN_MIN=4、5V。

考虑 到电池仅为110mAh、速率为0.5C、50mA 的电流足以在合理的时间内为电池充电。 我遇到了具有集成 LDO 的 IC - BQ21062 、它具有可配置的负载开关和电源路径。 但它需要主机控制器。

是否有与使用主机不相关的可用功能? 因此、我将考虑一个具有负载开关/LDO 输出功能的独立充电器。

谢谢、

弗朗西斯科