This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3674:在低温范围内运行

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671, LM3670, LM3674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017171/lm3674-operation-at-low-temp-range

器件型号:LM3674
主题中讨论的其他器件:LM36671LM3670

尊敬的团队:

该器件可用于多种设计、到目前为止、-30°C 温度正常。 有一个新的请求、要求降低至-40°C 理想情况下、客户可以重复使用现有设计、因此我想了解器件限制在-30°C 的范围 LM3670或 LM3671等其他 foamily 成员的温度范围可降至-40°C 它只是不是一个时间特征、还是有技术原因、如冷启动问题? 还是在低温下不准确?

非常感谢

Lutz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我也想是这样。  LM3674 仅在-30°C 的温度范围内进行特性鉴定和测试 我不确定是否可以获得更多详细信息、因为这是一个非常古老的部分。 但让我检查一下。

    或者、您甚至可以考虑 使用 LM3671 、因为这是 具有 类似功能的 LM3674的直接替代产品 、其工作 温度范围为-40°C

    无论如何、我建议为较新的项目推荐较新的器件。 我知道这可能是一种设计重复使用、但我们的产品系列中现在有很多更好的器件、我建议查看新器件。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我在内部查看了更多详细信息、但没有什么大的了解、因为这是一个已收购的器件。 我不知道 LM3674有任何冷启动问题。 因此、我建议遵循数据表。 如果应用需要 -40°C 温度、我建议使用 LM3671。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的检查、我们将按照您的建议继续。