This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:VIN 低于 Vout -行为

Guru**** 2535580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016773/lmr36503-q1-vin-lower-than-vout---behavior

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、团队、

客户希望在短时间内(<300ms)使用直流/直流转换器、由于其应用中的压降规格、Vin 低于 Vout。

由于此转换器中没有100%占空比模式-是否可以描述在 Vin 电压下降期间输出电压会发生什么情况?

规格为:

VIN 典型值为14V...36V (负载突降58V)

输出电压为7V

最大电流 100mA

在指定的300ms 时间内、电压下降至6V。 输出电压现在会发生什么情况? 低至3.8V 的输出电压是可以的。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电压可以下降到低于输出电压。   

    输出电压将跟随输入电压减去特定的压降。

    数据表中对该行为进行了全面说明。

    请参阅数据表中的图7.4和第8.3.7.1节以及第8.4.3.5节。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速回答。 "特定下降"似乎是合乎逻辑的。 但什么是价值?  在我们的应用中、它不应超过6V-3.8V=2.2V。 是这样吗?

    此致 Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确切的电流量取决于电感器的电阻和负载电流。

    以下近似 公式 可用于计算给定的输出电压

    输入电压和负载电流以及电感器电阻。

    如果您需要更多详细信息、请让 Josef 通过 TI 电子邮件与我联系、我将很高兴

    提供更多详细信息和/或帮助。

    谢谢

    Vout=Vin*0.98-Iout*(RL+0.91)

    RL =电感器电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    非常感谢! 这对您有很大帮助!