你好~
为了提高效率、我们考虑根据输入电压调整 PFC 输出电压。
但是、在调整测试结果的输出电压时、会出现故障、如图1。
我想问、VINAC 的调整是否应与 VSENSE 相同、或者是否有解决方案?
[图1]输入电压220V 交流、Po = 500W、设计功率= 3000W

C1:交流输入电流、C2:PFC_OUT、C3:VDS、C4:电压控制
[图2] 输出电压的调整电路

[图3]输出电压与输入电压间的关系
设计功率=3kW

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好~
为了提高效率、我们考虑根据输入电压调整 PFC 输出电压。
但是、在调整测试结果的输出电压时、会出现故障、如图1。
我想问、VINAC 的调整是否应与 VSENSE 相同、或者是否有解决方案?
[图1]输入电压220V 交流、Po = 500W、设计功率= 3000W

C1:交流输入电流、C2:PFC_OUT、C3:VDS、C4:电压控制
[图2] 输出电压的调整电路

[图3]输出电压与输入电压间的关系
设计功率=3kW

Soongil、您好!
升压跟随功能意味着、在不同的输入电压下、输出电压也会发生变化。
通常用于提高效率。
一旦您更改了 UCC28070的输出电压、这意味着 vinac 和 vosense 电阻器不能相互匹配。不建议这样做。
您可以参阅随附的有关 BOOST 跟车的文档。