This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关自适应输出电压控制的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017157/ucc28070-question-about-adaptive-output-voltage-control

器件型号:UCC28070

你好~

为了提高效率、我们考虑根据输入电压调整 PFC 输出电压。

但是、在调整测试结果的输出电压时、会出现故障、如图1。

我想问、VINAC 的调整是否应与 VSENSE 相同、或者是否有解决方案?

[图1]输入电压220V 交流、Po = 500W、设计功率= 3000W

C1:交流输入电流、C2:PFC_OUT、C3:VDS、C4:电压控制

[图2] 输出电压的调整电路

[图3]输出电压与输入电压间的关系

设计功率=3kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soongil、您好!

    请参阅 UCC28070数据表第17页的7.3.6、vinac 和 vsense 电阻器应相同。

    因此、如果您仍然需要相同的 VINAC 阈值、TI 不建议对 UCC28070采用 BOOST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 VINAC 端子上添加了与图2相同的电路、但与 VINAC 和 VSENSE 仅设计为具有电阻的操作相比、这并不能满足要求。

    我不明白"推动关注"是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soongil、您好!

    升压跟随功能意味着、在不同的输入电压下、输出电压也会发生变化。

    通常用于提高效率。

    一旦您更改了 UCC28070的输出电压、这意味着 vinac 和 vosense 电阻器不能相互匹配。不建议这样做。

    您可以参阅随附的有关 BOOST 跟车的文档。

    e2e.ti.com/.../Boost-follower-by-TI-Mike-O.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好跟进