This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:需要未加密的 PSpice 模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016685/ucc28704-unencrypted-pspice-model-required

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC24636

我们正在尝试使用反激式控制器 UCC28704 IC 设计交流/直流电源发生器设计。 使用的仿真工具是使用 PSpice 模型文件的 LTSpice。 遗憾的是、TI 用于 UCC24636和 UCC28704的 PSpice 模型是加密模型。 因此、我们会得到节点太少的仿真误差。 您能不能建议任何解决此问题的方法。 也可以为我们提供未加密的 SPICE 模型进行仿真。 此外、还有任何其他方法来仿真这些 IC。 请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isha、

    并非所有器件都开发了未加密 PSpice 模型、我找到了 UCC28704未加密模型供您参考。 希望这可以解决您的 problem.thanks.e2e.ti.com/.../Unencrypt.7z 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden Ning、您好!  

    首先,我要感谢你的答复。 但不幸的是,即使这样也没有解决我的问题。 现在、我会得到另一个错误、即"j\par\"中的"额外右括号 "。

    为了便于您参考、我附加了错误的快照。  

    请给出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isha、

    PSpice 模式已经过 TI 和其他客户的验证。 它不应该有一些问题。  

    模拟问题已经超出了我的专业知识范围,您可以联系模拟工具的供应商。  

    如果您对如何使用 UCC28704有任何疑问,请随时与我们联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden Ning、您好!  

    非常感谢您的宝贵回答。 我现在能够解决仿真错误。  

    再提出一个请求。 您能否同时为 IC UCC24636提供未加密 SPICE 模型。 我很感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isha、

    遗憾的是、我们没有为 UCC24636开发未加密的 PSpice 模型。 我想您需要的是验证 UCC28704的行为,SR 只是一个二极管仿真,您可以用二极管替换 SR FET 并移除 SR 控制器。 它不会影响 UCC28704的行为。

    谢谢。