This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:输出电压纹波振荡请参阅

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017591/lm5021-output-voltage-ripple-oscillation-consult

器件型号:LM5021

大家好、

客户正在咨询重负载下的输出电压纹波振荡问题、但在轻负载下未观察到该振荡。 它背后的可能原因是什么?

电路设计规格为:VIN=100V、Vout=12V、频率=65k、变压器比率=70:7

下面是详细的测试波形。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    首先、我认为我们无法将纹波电压的这种振荡定义为"问题"。

    如果您查看轻负载纹波波形,您还可以在它从峰值下降到 接近零电压电平时发现轻微振荡。 这与重负载时类似,但并不明显。 通常,此振荡可能是由输出电容器的输出 π 型滤波器或 ESL 引起的。   这不应成为电源的问题。 由于我们发现系统的运行根据纹波振幅和 频率的规律是稳定的。

    如果客户可以 在同一波形中捕获初级 MOSFET VDS 和输出纹波。 分析将更加清晰。

    谢谢。