This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25890:为什么在 SYS 上存在负载且 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M 不存在电池时 VSYS 无法正常启动、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、 BQ24192、BQ24192I、BQ24195、BQ24292I……

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25898, BQ24296, BQ24192I, BQ25895, BQ25896, BQ24193, BQ24192, BQ24292I, BQ25890, BQ24295, BQ24298, BQ25898C, BQ25898D, BQ25890H, BQ24259, BQ25895M, BQ25892, BQ24296M, BQ24195, BQ24196, BQ24297, BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017880/faq-bq25890-why-vsys-does-not-start-up-normally-when-there-is-a-loading-on-the-sys-and-the-battery-is-not-present-for-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq25898c-bq24190-bq24192-bq24192i-bq2419

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ24190BQ25898BQ24296BQ24192IBQ25895BQ25896BQ24193BQ24192BQ24292I、、 BQ24295BQ24298BQ25898CBQ25898D、、、 BQ24259BQ25895MBQ25892BQ24296MBQ24195BQ24196BQ24297BQ24195L

您好!

据观察,当电池不存在时,VSYS 在 SYS 上有一些负载时无法正常启动。 这适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、 BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195、BQ24195L、 BQ24196、BQ24292I、BQ24295、BQ24296、BQ24297、 BQ24296M、BQ24259、BQ24298。 原因如下:

  • 参考充电器 IC 数据表、如果 SYS 引脚 VSYS 上的电压低于典型值2.2V、则输入电流限值在内部设置为 IIN (START)。 如下面的 BQ25895和 BQ25898D 数据表所示、例如下面的一个示例、最大输入电流限制为200mA。

           如 BQ24192或 BQ24296数据表所示、输入电流典型值限制为100mA。

  • 当充电器在没有电池的情况下通电时,VSYS 将从0V 开始,输入电流受到限制。 如果 SYS 负载尝试拉取大于 IIN (START)的输入电流,则 VSYS 可能会受到电流限制,因此 VSYS 无法正常启动。
  • 为了正常启动 VSYS、应在 SYS 电压斜升至2.2V 以上之后施加 SYS 引脚上的系统负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这些信息对您有所帮助。

    非常感谢、

    宁。