This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:宽范围直流输入解决方案查询

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015800/lm5176-wide-range-dc-in-solution-inquiry

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5060

你(们)好

在这种情况下,我们客户当前选择的解决方案是宽范围 DC-IN 12V ~24V:LM5176PWPR,但此客户机有如下特殊要求,您有什么建议吗? 添加了电源检测电路当检测到欠压(<8.5V)或过压(>27V)时、电源正常信号将被锁存、直到电源稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LM5176具有用于输入电压的集成 UVLO。 通过在添加到此引脚的电阻分压器上添加一个电容器、可以降低此信号的反应速度。

    可以在输出端检测到过压、这将导致电源正常信号变低、但不会在输入端检测到。 输入电压高于27V 时、器件应表现出什么反应?

    当输出电压未处于稳压状态时、电源正常信号为低电平。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回复

    我与客户讨论了在输入端添加 UVLO 和 OVP IC (LM5060)的问题

    因为它们希望当输入超过27V 时、LM5167将停止工作、直到电压低于27V、然后再恢复正常

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您提供信息。 由于 LM5176不能针对过高的 VIN 执行任何操作、因此在这种情况下没有集成任何器件。 当 VIN 超过27V 时、客户可以使用一个简单比较器将 UVLO 拉低。 但 LM5060也能满足您的需求。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    明白了,谢谢