This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:Webench 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017325/tps65400-webench-issue

器件型号:TPS65400

大家好、我想将 TPS65400用于非常小的设计 、在这种设计中、我需要使用9-15VVIN (电池)提供0.72/0.85V@4A、1.8V@4A、3.3V@2A 和5.0V@2A 的电压。

0.85V 时的 Webench 误差。 为什么? 在购买 EVM 并继续之前、我希望确保这种仿真。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失败是 :设计更新失败。 此器件的最短导通时间为150ns。 对于该设计、它将为1.12E-7s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    您的设计的开关频率是多少? 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于超声波和效率、200kHz 是理想频率、但在300kHz 下还行- Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    您的设计没有问题、但 Webench 中的频率固定为500kHz、因此无法更新设计。 如果您想检查设计、可以使用 pspice、也可以参阅 TPS65400的用户指南。 谢谢。

    BR

    Ruby