This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 802.3bt 4类/ 8类解决方案和参考设计(TPS2373-4EVM-758)

Guru**** 2814965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015693/tps2373-poe-802-3bt-type-4-class-8-solution-and-reference-design-tps2373-4evm-758

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: PMP20859

大家好、

我的客户正在调查 POE 802.3bt 4类/ 8类参考 设计、我们发现我们的" TPS2373-4EVM-758 "应该是一款出色的解决方案。  

他们有一些问题需要团队的支持:

  1. 控制器 PD (802.3bt)是否只能与控制器 PSE (802.3bt)配合使用?
    如果我们与控制器 PSE (802.3at/af) POE 一起使用、它将不起作用?

  2. PD 单个 LAN 端口能否支持71.3W 的最大功率?

  3. 我们是否可以将两个 LAN 端口 PWRS 组合在一起?
    如果是、可以支持的最大功率?

  4. 4线对可以支持更高的功率输出、这是否意味着 RJ-45 LAN 信号已完全连接到 POE 电源?


  5. 在下表中、由谁确定指定每对电流最大值的电缆标准 (例如 CAT-5、CAT-6)?


  6. 您能帮您测量 TPS2373-4EVM-758 (_cm*_cm)的长度和宽度吗?
    客户希望估计此设计所需的空间大小。

谢谢!  

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    是的、TPS2373-4与.af 和.at PSE 兼容。 IEEE802.3.bt 标准向后兼容。 这些 PSE 应以可提供的最大功率为 IC 供电。 TPS2373-4具有 TPH、TPL 和 BT 信号、用于指示连接的 PSE 类型、以便 MCU 可以确定负载可用的功率。  

    2.71.3W 可通过单个 RJ-45端口提供支持。 功率与数据无关。  

    3.这里有多种选择:  

    a. 2个 RJ-45端口-- 1个直流/直流转换器。  :::这将被视为不符合要求。 有2个端口、因此每个端口都需要协商电源、该电源将合并为直流/直流转换器的单个输入。 这将具有2个 TPS2373-4、并具有单个 UCC2879 DCDC 转换器。 我们在以下应用手册中对此进行了说明:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva986/slva986.pdf?ts=1625588135255&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    b. 2个 RJ45端口-- 2个 DCDC:::这仍可视为兼容。 每个端口都有一个 PoE PD (TPS2373-4)、两者都连接到直流/直流转换器。 然后、两个直流/直流转换器将连接到同一负载。 每个单独的端口都符合 IEEE802.3.bt 标准、因此兼容的 PSE 可以为每个端口供电。 我们在 PDS 数据库中有一个参考设计、我可以在其中共享该设计。  

    这是否能回答您的问题?

    4.我不知道你的问题是什么。 IEEE802.3.bt 标准允许所有4线对使用单根 Cat5电缆、以实现每个端口高达~71W 的功率。  

    5、该标准由 IEEE 委员会制定、始终适用于 CAT5电缆。 这是您要问的吗?

    以下培训视频介绍了.bt 标准中与前一修订版相比新增的功能。  https://training.ti.com/ieee8023bt-new-features?context=1137930-1139677-1128369 

    此外、以太网联盟生成的以下文档总结了该标准。  

    https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf 

    6.我可以衡量这一点,但我认为这对客户没有意义。 EVM 不是为了提供最小的布局。 我们添加了许多跳线和测试点、并且没有大小限制。 因此、EVM 不是一个很好的标准来显示功率级的可能尺寸。 我要说、对于5V/14A 输出、我不会建议使用其他拓扑。 需要 ACF 来支持此类高电流。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的友好反馈! 这对客户非常有用。

    原因

    2 个 RJ45端口-- 2个 DCDC::这仍然可以被视为兼容。 每个端口都有一个 PoE PD (TPS2373-4)、两者都连接到直流/直流转换器。 然后、两个直流/直流转换器将连接到同一负载。 每个单独的端口都符合 IEEE802.3.bt 标准、因此兼容的 PSE 可以为每个端口供电。 我们在 PDS 数据库中有一个参考设计、我可以在其中共享该设计。  "

    您能否在  PDS 中向 客户提供此参考设计?  或者在哪里可以找到它?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    一个示例是 PMP21115。 我可以通过电子邮件发送、您可以与客户分享。 它是一种具有功率共享和功率限制功能的双 PD、双 DCDC 设计。 还有一个12V 适配器。 直流/直流输出为12V。 适配器和 DCDC 相结合、可同时支持一个负载、并提供自然平滑的转换 、因为它们全部都通过逻辑电路连接到输出端。  

    我将向您发送一封包含设计文件的电子邮件。  

    PMP20859就是这方面的另一个很好的例子。 此设计具有两个 PD、一个 DCDC。 PD 和辅助电源(48V)具有平稳的转换,因此输出始终保持不变----这正是 PD 周围的所有额外电路所做的。 此设计非常出色、因为可以将直流/直流转换为任何适合客户需求的直流/直流转换器。 但是、PD 和辅助设备不会同时为负载供电-只有一个端口或适配器支持该负载。

    此设计可在网上找到; https://www.ti.com/tool/PMP20859 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、
    非常感谢!

    Kai