This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:关于 TPS92513和 TPS92512的输出电容器(Cout)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017844/tps92513-about-output-capacitors-cout-of-tps92513-and-tps92512

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件:TPS92512

我对 TPS92513和 TPS92512的输出电容器(Cout)有疑问。
在典型应用和 EVB 中、Cout 位于 LED 的阳极和阴极之间。
当我使用 EVB 进行检查时、LED 阳极和阴极之间的电压纹波很大。
(电感器电流似乎出现纹波。)
通过在 LED 阳极和 GND 之间添加一个电容器来改善纹波、
是否可以在 LED 阳极和 GND 之间添加电容器?

或者、我认为纹波很大、因为电感器电流流经 Cout 和 Risense。
是否可以将所有库放在 LED 阳极和 GND 之间、而不是在 LED 阳极和阴极之间放置库、而不是在 LED 阳极和 GND 之间添加库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki、您好!

    是的、最好为阳极-阴极和阳极- GND 添加电容器。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您能否告诉 我、您为什么需要在阳极和阴极之间使用电容器?
    对于我使用的 LED 驱动器(主要是升压型)、我只看到在阳极和 GND 之间放置电容器的产品、因此将其放置在 LED 阳极和阴极上感觉很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki、您好!

    这有助于提高环路稳定性。  

    BR、

    Robin