This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:AGND 和 GND 之间有何差异?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017371/tps543c20a-what-is-the-differences-between-agnd-and-gnd

器件型号:TPS543C20A

您好!

在 TPS543C20A 上、AGND 和 GND 之间有何差异?
在11.2布局示例中、AGND 似乎是 Rilim、Rvsel、RSS、RRT、Rmode 和 Rramp 的接地端。
但在 TPS43C20AEVM-054上、GND 是 Rilim、Rvsel、RSS、RRT、Rmode 和 Rramp 的接地。
我很困惑、我真的建议这么做?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 将在美国星期一的时间向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将遵循数据表第11.2节中的建议。

    AGND 是模拟接地短路、GND 通常用作转换器电源布线的接地回路。 我们建议使用两个单独接地覆铜的原因是将 AGND 用作"安静"接地、并将 GND 用作"嘈杂"接地、这是功率级布线的接地回路。 对于 TPS543C20A 上的 VSEL、RT、MODE 和 RAMP 等引脚、该器件使用~11uA 电流源向每个电阻器施加电流、然后读取产生的电压、从而锁存与每个引脚相关的工作参数。 考虑到精度要求、建议这些引脚的接地回路尽可能安静、这就是我们在第11.2节中演示连接到 AGND 的引脚的原因。 还建议采用 AGND 覆铜的形式实现安静接地、以便为器件的控制电路提供安静的接地基准、从而实现最精确的调节。 为了确保 GND 和 AGND 处于同一电位、我们建议在器件散热焊盘下方的单点连接接地覆铜。  

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在电力电子电路中、接地通常执行两个相互排斥的功能。

    1) 1)无限灌电流

    2) 2)零电压基准

    由于电气连接中的寄生效应、这两个函数不能很好地协同工作。  灌入高动态电流的"接地"不能保持精确的零电压基准。  为了提供"接地"的两个特性、我们将它们分别放在"GND"(接地)或"PGND"(电源接地)(用于无限电流吸收器)和"AGND"(模拟接地)(用于零电压基准)之间。

    将这些接地端分开并控制它们之间的连接有助于防止开关功率级的高动态电流影响零电压基准 AGND 的精度。  它们需要通过 PCB 布局进行连接、因为零电压基准 AGND 的控制信号需要控制无限电流阱 GND 上的功率器件、但通过使用单独的名称、设计人员可以选择并小心这些连接。

    正如 提到的、编程电阻 ILIM、SS、VSEL、RT、MODE、 斜坡应全部端接至 AGND、AGND 应连接至散热焊盘上的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、Peter、

    感谢您的解释。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。