This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关低输入电压运行的问题

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017594/lm25149-q1-question-about-low-vin-operation

器件型号:LM25149-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于低输入电压运行的问题。

数据表显示"LM25149-Q1可在低至3.5V 的输入电压下工作、如果需要、可在接近100%的占空比下工作。"

问:您能告诉我高侧 FET 将持续导通多长时间吗? (例如、最多10个周期? 直到 CBOOT UVLO 检测?)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、

    LM25149-Q1将跳过低侧 FET 脉冲并保持高侧 FET 导通、直到 CBOOT UVLO 为是。

    在 UVLO 之后、立即有一个用于引导刷新的2倍最短关断时间120ns (典型值)。

    如果您有其他问题、请告诉我!

    -奥兰多