This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18534Q5A:体二极管导通能力

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, CSD18534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017378/csd18534q5a-body-diode-conduction-capacity

器件型号:CSD18534Q5A
主题中讨论的其他器件:LM5141CSD

您好!

LM5141与推荐的 csd18534q5a 是否需要符合10A 规范的续流二极管

了解始终建议使用 FD、但希望从设计角度了解  CSD18534Q5A -体二极管的载流容量

谢谢

AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    感谢您的查询。 续流二极管是可选的。 CSD18534Q5A 的体二极管可以在 FET 导通时处理与 FET 相同的电流。 唯一的限制是二极管中的功率损耗:Vf x ID。 在 Vf = 0.6V 且 TJ = 125ºC Ω、最大持续正向电流= 3W/0.6V = 5A 的情况下、5x6mm SON 封装能够持续耗散大约3W 的功率。 请参阅以下链接中的博客、了解有关 TI 如何为 FET 规格最大和脉冲电流的更多信息。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

    连续电流额定值

    脉冲电流额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 回答我关于体二极管电流容量的问题。

    我一开始很害怕看到5A 电流、但后来我意识到、体二极管只能在死区时间内导通、根据 LM5141数据表、死区时间为20ns。 因此、我想、我可以在没有散热器的情况下通过它。

    CSD 的 RDS 在10m Ω 以下、10A 时、设计看起来很安全。

    如果您发现我的假设有误、请告诉我。

    链接。 再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    不用客气。 TI 拥有许多基于 Excel 的 FET 选择工具 、其中包括一个用于同步降压转换器的工具。 您可以使用此公式来估算 FET 中的功率损耗、并比较多达3种不同的 TI FET 解决方案。 正确、与 FET 的导通电阻导通和开关损耗相比、体二极管导通损耗较小。

    谢谢、

    John