This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于电池平衡的外部 MOSFET

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017706/bq76942-external-mosfets-for-cell-balancing

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好!

我们需要一个 BMS 电路来处理8S LiFePO4电池组。  我们希望使用您的 BQ76942芯片、但对用于电池平衡的外部 MOSFET 有疑问。  我可以使用8个 N 沟道 MOSFET 吗?  或者、我是否需要对电池1-5使用 N 沟道、对电池6-8使用 P 沟道?  我问的是、我们过去使用过竞争对手的芯片(ISL94202)、它们需要 N 沟道(电池1-5)和 P 沟道(电池6-8)。

此外、我们应该在外部平衡 MOSFET 的栅极上使用哪种类型的齐纳二极管?  SLUAA81的第5页(使用 BQ76952和 BQ76942电池监控器进行电池平衡)显示了齐纳二极管、但未对其进行描述。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、您可以使用8个 N 沟道 MOSFET、而不是将 N 沟道和 P 沟道组合在一起。  

    对于齐纳二极管、这些是为了防止在电池组中出现短路时可能发生的瞬变。 您将需要一个击穿电压(VZ)小于 FET 最大栅极电压的齐纳二极管。 我们建议 齐纳 电压(VZ)为5.6V。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew