This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:SW 引脚的缓冲器电路

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017656/tps53515-snubber-circuit-for-sw-pin

器件型号:TPS53515

尊敬的支持团队:

我们可以在数据表 P23的图43中的 SW 和 PGND 之间找到 C1 470pF 和 R3 3欧姆。

和数据表将其描述为建议放置缓冲器。

调整缓冲电路器件是否有任何问题?

在这种情况下、我们应该如何调整它们?

如果从 SW 引脚上移除缓冲电路、  性能是否存在问题或任何严重损坏?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 建议在 SW 形状和 GND 形状之间放置一个缓冲器、以有效减少振铃。 缓冲器设计的值从3 Ω+ 470pF 开始。

    VIN 和 SW 的绝对最大额定电压为  

    TPS53515

     

    最小

    最大

    单位

    输入电压

    -0.3

    30

    VIN-SW 直流

    -3.

    30

    VIN-SW 瞬态< 10ns

    -5.

    32

    软件

    –3.  

    27.

     

    缓冲器应使电压保持低于绝对最大值表中的额定值