This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 SCH 回顾

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017532/bq25713-bq25713-sch-review

器件型号:BQ25713

你(们)好

我的客户有一个 SCH 需要您审核、请帮助他

e2e.ti.com/.../4760.BAT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您的联系。

    1.使用 EVM 仔细检查其电感值。 我无法在他们的原理图上看到它、它是一个重要参数。
    2.建议在 VBUS 引脚上使用0.47uF 电容。 请参阅 EVM。
    我想他们可以为 C47使用更小的电容。 例如 EVM 上的100pF。

    4. 在这里推荐0.01uF 和1000pF (1nF)电  容器(与 EVM 类似)、而不是两个1nF 电容器。


    5.Q4 NMOS 源极和漏极方向不正确。
     *客户原理图
     * EVM 原理图


    6.这个 PMOS 符号看起来有点奇怪.....
     *客户原理图
     * EVM 原理图

    7.确保 SDA、SCL 电路原理图上的某个位置有上拉电阻。

    8。在 CELL_BATPRES 上。 它们的分压器范围可能更接近数据表编号。 他们不需要为此部件引用 EVM。


    9.我发现这里有一个热敏电阻是奇怪的吗? 该 EVM 具有一根网线、但这实际上只是一根铜线。


    因此、我确实看到他们参考了 EVM 很多(不要说它很糟糕)、但我会根据自己的应用定制原理图、并且只参考必要的器件。 例如、在生产设计中可能不需要 CELL_CONTROL MOSFET 电路。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。