This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在存在输入源时切断电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015758/bq25703a-cutting-current-while-input-source-is-present

器件型号:BQ25703A

您好!
我在系统中使用18650单节电池和12V 输入。 系统在现场工作一段时间(1-2天或7-8小时)后,它将停止从12v 输入适配器汲取电流。 它继续依靠电池运行、并在电池耗尽时关闭。 当我关闭适配器电源并重新打开适配器时、系统和电池均正常工作。 它会像这样重复。


有人遇到这种情况? 出现这种情况的原因可能是什么、或者如何改善 FW 或 HW 以避免这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、

    感谢您的联系。

    发生这种情况时、您是否在寄存器中读取了任何故障条件?

    建议检查寄存器列表中是否存在任何故障条件。

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、

     自提出这一问题以来已经一个星期了。  您没有任何回复、因此我假设此问题已解决。

    如果您有更多问题、请随时开始新话题、并在 TI E2E 论坛上与我们联系。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。