This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:引脚27和28上的 NC?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20, TPS53915, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017331/tps548a20-nc-on-pins-27-and-28

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS549A20TPS53915TPS53515

大家好、

由于  短缺问题、客户正在尝试查看他们是否可以使用 TPS548A20代替 TPS549A20。 从硬件角度来看、主要区别在于 I2C 线路(引脚27和28)。 我们能否将 TPS548A20上的这些引脚悬空 而不是接地? 谢谢1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sepeedah、

    这些引脚可保持悬空。 如果您参阅 TPS548A20EVM 数据表(www.ti.com/.../sluubc0)的第四页、您将看到这些引脚在 EVM 上保持悬空、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    如果我参考该原理图、我会看到引脚通过 R14和 R15被拉至接地、此时 PMBus 连接不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    是的、这两个引脚通过 R14和 R15连接到 GND。 我认为它们不能保持悬空。 但 我不确定。

    让我们等待 David Response、他是该部件的专家。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、

    我最诚挚的歉意是、我看到了错误的 PIN。 是的、根据 TPS548A20数据表的第3页、这些引脚确实需要拉至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010502/tps53515-pins-27-and-28/3759440?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps53515#3759440

    TPS548A20和 TPS549A20使用与 TPS53515和 TPS53915相同的控制器、因为指导是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢团队在这里给出的答复。 因此、如果我理解正确、在将 TPS549A20 (带 I2C)与 TPS548A20 (无 I2C)进行换用时、我们甚至不需要剪切走线、我们只需将引脚27和28 (SDA 和 SCL)按原样连接到 TPS548A20、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您不写入或读取 TPS58A20的地址、I2C 仍在那里、但其功能与 TPS549A20不同。   引脚1设置 TPS548A20的开关频率、并根据数据表设置 TPS549A20的地址。   但是、当引脚27和引脚28未接地时、TPS548A20将根据引脚1电阻在地址处发送 ACK 信号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、因此需要对地址等进行一些配置 我们可以让这些引脚保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 TPS548A20连接为 TPS549A20、而不是写入地址。  

    一般来说、不建议将输入保持悬空、  最好将引脚27和引脚28连接到低电平、高电平是可以接受的。  27和28引脚是 I2C 的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有道理、谢谢 David!