This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS548A20:波特图测量

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017786/faq-tps548a20-bode-plot-measurements

器件型号:TPS548A20

TPS548A20的波特图是否存在? 如果是、我可以在哪里找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A20的波特图是否存在? 如果是、我可以在哪里找到它们?

    TPS548A20确实存在波特图测量。 下面分别是0A、5A、10A 和15A 负载电流的测量值。

    12Vin、1.2Vout、0A:

    12V 输入、1.2V 输出、5A:

    12Vin、1.2Vout、10A:

    12V 输入、1.2V 输出、15A: