This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:产品说明书问题

Guru**** 2812205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016895/bq24650-question-for-datasheet

器件型号:BQ24650

您好!

基于以下数据表

1)根据我的理解、Vmppset = VIN * R4/(R3+R4)不是下面的等式2、请澄清。

2)场景、 下面的理解是否正确? 2.2)和2.3)有何区别?

   2.1) Vmppset > 1.2V、充电电流;  

   2.2) 75mV<Vmppset <1.2V、输出电流= 0;   

   2.3) Vmppset < 75mV、充电禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)稳压后、V_MPPSET 不是 MPPSET 引脚上的电压。 该电压为1.2V。公式2介绍了如何使用电阻分压器来确定编程的 MPPT 电压、即 V_MPPSET。 这是太阳能电池板过载时输入保持的电压。 如果1.2V = R4/(R3+R4)*V_MPPSET,则 V_MPPSET = 1.2 *(R3+R4)/R4或1.2*(R3/R4+1)。 对分频器进行相应编程。

    2) 2)观察2.2不正确。 如果 MPPSET 引脚电压低于1.2V、它将继续将输入电压稳定在设定的 MPPT 电压上。 这意味着它将降低输出电流、以保持输入电压。 然而、如果 MPPSET 引脚电压下降至低于75mV、那么充电被禁用、直到 MPPSET 再次高于175mV。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在我的应用中不使用任何太阳能电池板。  

     我将在 VIN 处使用电源适配器= 12V 连接。  

    那么、我应该计算12V * R4/(R3+R4)= 1.2V 吗?

    然后、我设置 R3 = 180k、R4 = 20k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 更多问题、

    1) 1)如何选择 D2? BTST 的工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们是否需要使用12V 电源适配器为输入端充电的1W 电阻器? 这里的功率是如何计算的?

    2) 2)我不确定低于计算值的程度。 我们是否可以将电阻器值和电容器值组合为公共值、例如2 Ω+ 2.2uF 或10 Ω+ 1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     将 MPPSET 电压设置为低于适配器实际工作电压的电平。 您不希望正常运行条件始终处于输入电压调节环路中。 当 LSFET 导通时、REGN 为 BTST 电容器充电。 您可以为 BTST 二极管选择与用户指南中所示 EVM 原理图中使用的工作条件类似的工作条件。

    RC 用于缓解适配器插件上的输入电压过冲。 由于初始电流可能很大、因此必须适当调整 R 封装的大小、以便在插入期间为 C1充电时实现功率耗散。 RC 电路是可选的、可根据系统使用。   

    是的、对 R1、C1和10欧姆使用2欧姆+ 2.2uF、对 VCC 使用1uF。 这也是在 EVM 上使用的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说设置 Vmppset = 1.2 *(1 + R3/R4)< 12V 吗?

    那么、我选择 R3 = 50K、R4 = 10K 应该工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、该公式应设置为< 12V。