This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:使用集电极开路驱动器驱动 EN 引脚时出现问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016069/lm3880-issue-with-driving-en-pin-with-open-collector-driver

器件型号:LM3880

我正在尝试使用 MC33161DMR2G 电压监控器来驱动 LM3880MF-1AA。 MC33161DMR2G 输出是一种集电极开路驱动器、可通过10K 电阻器上拉至3.3V。 连接这两个部件后、输出将不会释放并变为高电平。 如果我断开这两个器件的连接、我会看到 MC33161的输出将会释放并正确转换为高电平。 我有6块使用此电路构建的电路板;2块工作正常、4块故障、如图所示。

LM3880的使能是否具有我缺少的任何特殊要求。 问题是什么,有点偶然。

我已附上连接到 LM3880但未连接时的 MC33161输出的原理图和图片。 示波器图中的第一个光标是启用 PS 的位置、第二个光标位于 MC33161应释放的位置、从而使 LM3880上的 ENABLE 引脚变为高电平。

这显示了未连接到 LM3880时的 MC33161输出

这显示了 MC33161连接到 LM3880时的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EN 是一款具有7uA 上拉电流源的比较器。  如果您有外部控制源、则无需在 EN 上使用电容器、因为 LM3880加电时会对电容器进行充电。 您可以移除电容器。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 该电路设计用于在安装了 R122但未安装 C207的情况下进行加电/断电排序、或仅在未安装 R122且安装了 C207的情况下进行加电排序。 配置是特定于客户的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的澄清。 原理图有点模糊。

    我在 EVM 上进行了测试、到 VCC 的10k 上拉电阻对于 EVM 上的 EN 而言非常有效。  

    您是否检查了焊接以确保没有短路?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已验证没有短路。 但是、如果我取出 R122、 则 MC33161DMR2G 会按预期转换为高电平。 不确定发生了什么。 这两个部件之间显然有一些相互作用,使其无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否已测量 EN 引脚的阻抗并与工作板进行比较以查看它们是否相同?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我尚未测量工作电路板与非工作电路板上 EN 引脚的阻抗。 我会尝试看看这一点、但几天内无法做到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、请在测量后报告。

    此致

    Yihe