请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 我们将使用采用 VQFN 封装的评估板进行首次测试。
由于交货周期较长、VQFN 不可用于首次开发样品、因此我们使用的是 HTSSOP 封装。
-封装内的温度差是多少(即 HTSSOP =比 VQFN 高8%)?
-除了数据表中的参考设计以外、还有任何有关加快 IC 热管理的提示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将使用采用 VQFN 封装的评估板进行首次测试。
由于交货周期较长、VQFN 不可用于首次开发样品、因此我们使用的是 HTSSOP 封装。
-封装内的温度差是多少(即 HTSSOP =比 VQFN 高8%)?
-除了数据表中的参考设计以外、还有任何有关加快 IC 热管理的提示?