This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:封装温差(VQFN 与 HTSSOP)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017639/tps2663-temperature-difference-in-package-vqfn-vs-htssop

器件型号:TPS2663

我们将使用采用 VQFN 封装的评估板进行首次测试。  

由于交货周期较长、VQFN 不可用于首次开发样品、因此我们使用的是 HTSSOP 封装。

-封装内的温度差是多少(即 HTSSOP =比 VQFN 高8%)?
-除了数据表中的参考设计以外、还有任何有关加快 IC 热管理的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    欢迎使用 E2E!

    温差将非常低。 考虑到额定电流6A 和相同 PCB 热阻下的功率损耗为1W、我们将看到温升差为(3.6C/W-2.8C/W)*1W = 0.8C。 也就是说 、HTSSOP 导致温升比 VQFN 高0.8C

    此致、Rakesh