This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:一个 PCBA 用于所有电池配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016874/bq79616-q1-one-pcba-for-all-cell-configuration

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的 TI 支持:

我们计划开发一个 PCBA、通过使用 BQ79616 IC 来处理我们的所有电池模块(4-16节串联电池)。

SLVAE89 - 2019年2月号文件第4.3段(图4.6 a.d)中的示例提出了一些可能的配置,但对于我们感兴趣的情况(图4-6 (c)和(d)),建议卸载一些电阻器和电容器。

相反、我们的想法是设计 具有单个 PCBA 型号 (单个组件 组装选项)的单个 PCB。 如果我们将使用少于16节的电池、 我们可以将未使用的电池输入对+Vbatt (下面示例中电池14的正极引脚)短路。

如果我们在组装了10欧姆、100欧姆电阻器和通道 CB 上的差分电容器的情况下使用此类配置、是否会产生一些副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您是否可以访问 mySecureSW 中的最新数据表? 图10-2显示了所有可能的情况。 可以在连接不同电池组合的同时保留这些组件、我们只显示在方案 c 中将其移除、以节省客户 BOM 成本。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回复!

    是的。 我所附的图片恰好是图10-2 (情形 b)、其中我用短路替换了电池15和16。

    因此,在图10-2(c)的注释中,我是否可以将"需要"一词改为 "可以"一词,如下所示?

    "(c)一个用于所有通道应用的 PCB±对于 BQ79616:配置为15VC 和 CB
    如果将未使用的 VC 和 CB 引脚悬空、则需要使用与 CB 引脚相对应的黑色电容器
    而是与 VC 和 CB 引脚相对应的灰色电容器和电阻器
    需要  (CAN)未填充"

    此致

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    没错。

    此致、

    泰勒