This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:什么是 VOUT 范围

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017191/tlvm13630-what-is-vout-range

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件: TPSM63603

大家好、

我阅读了最新的数据表(SLVSFT6)、它说 VOUT 至 AGND、PGND 的范围为-0.3V 至16V。 但是,如果我看到产品文件夹,就会有"

高密度3V 至36V 输入、1V 至6V 输出、3A 降压电源模块

"

正确的信息是什么、6V 还是16V?

如果是16V、是否能够了解 TLVM13630是 TPSM63603的一种具有成本效益的选择?

此致、

Hideki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与模块设计人员讨论并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件的输出电压范围为1V 至6V。

    谢谢