This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:高电流降压/升压充电器的终止电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014626/bq25723-termination-current-of-high-current-buck-boost-charger

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ25731

各位专家、您好!

我的客户正在寻找用于4S 电池的高电流(10A)降压/升压充电器。
我发现3款新器件可以满足此要求。
但是、它们还需要低端接电流性能。
在 BQ25723/BQ25730/BQ25731的数据表中没有终止电流规格。

那么、您会告诉我这些器件的终止电流吗?
此外、它们所需的技术规格低于200mA。
它们是否可以满足此要求?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San

    感谢您的联系。

    BQ25723/BQ25730/BQ25731是与主机处理器配合使用的所有 IC、因为充电电流默认为0A。

    基于这一假设、用户可以在充电周期中使用处理器随时终止充电。

    从 BQ25723数据表的第9.4.1.2节中、

    当电池充满或电池未处于良好充电状态时,主机通过将 CHRG_INHIBIT 设置为1b 或将 ChargeCurrent()设置为零来终止充电。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peng - San、

    感谢您的支持。

    我认为通用充电器本身会改变电流、如下表所示。

    但是 、BQ25723/BQ25730/BQ25731 需要 由主机 MCU 控制充电电流、以实现上述充电电流曲线。
    这种理解是否正确?

    如果上述理解正确、我们可以将最小充电电流视作由充电电流寄存器配置的终止电流。
    由于我们的客户需要支持10A 或更高的充电电流、因此所有器件的最小充电电流阶跃看起来都是128mA。

    然后、当我们将充电电流配置为128mA 时、您能告诉我充电电流精度吗?
    如果它优于+-50%、则应聘者可以满足低于200mA 的客户要求。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    BQ25723/BQ25730/BQ25731是需要 MCU 干预的智能充电器、但它们确实实现了 CC/CV 配置文件。 它们无法自行终止。 我们的一些其他充电器将在恒定电压阶段以预设限值(终止电流)自动终止、但该主题中提到的充电器不会终止。

    充电器在 CC 环路之后进入 CV 环路后、充电电流将开始篡改。 然后、用户可以根据需要以任何充电电流值终止充电器。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭圣:  

    我了解我们需要手动控制充电电流、以实现电池充电曲线。

    此外、我还询问了最小充电电流情况下的充电电流精度。(如果我们想实现10A CC 充电、我认为它是128mA。)
    你会 回答 吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    不需要、您无需手动控制充电电流即可 实现电池充电曲线。 您只需要决定何时终止。

    充电器在 CC (恒流)环路之后进入 CV (恒压)环路后、充电电流将开始篡改。 然后、用户可以根据需要以任何充电电流值终止充电器。 例如、如果您将充电电流设置为1A、当它接近 CV 模式时、电流将在接近稳压电压时开始自行篡改。 但是、在处理器通知其终止之前、它不会在特定的充电电流下真正终止。

    我没有回答是因为与客户的问题没有完全的关系。 在 CV 模式下、充电电流寄存器不会确定充电电流。 当电流降至低于200mA 时(客户可以根据需要测量此值、通常电池电量监测计/监控器具有非常高的 ADC 精度)、您的客户可以终止充电。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭圣:

    感谢您纠正我对问题的理解。

    我知道这些器件会在 CV 模式下逐渐调节充电电流、但当达到目标电流时、我们必须终止充电。

    然后、您是否会从器件规格的角度告诉我 CV 模式下的最小充电电流?
    正如我所解释的、他们希望在 CV 模式下实现低于200mA 的充电电流。
    我知道当充电电流达到此点时、他们需要终止充电、但我们想知道该器件是否可以在 CV 模式下将充电电流调节到低于200mA、包括器件变化。
    因此、我将向您询问 CV 模式下的最小充电电流。
    从器件规格的角度来看、除了这些信息外、我们无法区分这些器件是否能够满足其要求。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在 CV 模式下、该器件不会调节电流、仅调节电压。 当充电器处于 CC 模式时、它会调节充电电流、并在充电电流寄存器中设置该值。 当充电器处于 CV 模式时、它不会调节电流、只会调节电压。 换言之、它不会也不能控制 CV 模式下的充电电流、因此您的问题无效。

    您可以将其视为一个恒压源、它连接到一个巨大的电容器上、中间有一些电阻(寄生)。 如果电容器上有恒定电压源、它 会在初始时向电容器提供一些电流、但随着电容器充电至电容器的直流电压、该电流将逐渐下降。 电容器和直流电压源之间的寄生电阻也会影响该过程中的电流值。 您可以在 SPICE 中运行简单的仿真。

    在您的情况下、您需要监控该电流并在电流降至特定值时终止该电流。 BQ25723具有可供使用的7位 ADC、也可以使用具有更高 ADC 分辨率的电池电量监测计/监控器/保护器(系统中应有一个)来监控流经电池的电流。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭圣:

    很抱歉我迟到了。

    我确认了 ADCICHG 寄存器的 LSB 是64mA 和128mA。
    因此、当我们使程序终止充电时、如果该寄存器的值达到 LSB、我认为终端电流将为64mA 或128mA。
    这种理解是否正确?

    如果上述理解正确,我想知道 在使用上述设置时是否有任何问题。
    你可以告诉我吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您的理解是正确的。 您可以使用 ADCIBAT 监控充电电流并根据需要终止。 mΩ、由于您的应用需要10A (在原始帖子中注明)的快速充电电流、因此您需要使用一个5k Ω 的感应电阻器、该电阻器将转换为128mA 的 ADCIBAT LSB。

    否、我看不到其他任何问题。

    我想说的是、充电器不是电池管理系统的唯一部分。 监测计/监测器/保护器是该系统的另一个关键部分、通常具有更高的 ADC 功能、可供他们利用。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。