This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:启动设置和编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521815, TPS65218, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015776/tps65218d0-boot-up-setting-and-programming

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS6521815TPS65218USB2ANYIPG-UI

大家好、

我的客户对 作为 Zynq-7000电源的 TPS65218D0感兴趣。 然后、我昨天对 EEPROM 编程有了一些问题。 您能帮我回答他们的问题吗?

 根据我的理解  、TPS65218D0具有 EEROM、设置存储在 ROM 中、并在通电时使用设置启动。 这种理解是否正确?

2.您能告诉我  TPS65218D0在默认情况下的行为。 我的客户担心 FPGA 在 写入设置之前由于 TPS65218D0的默认条件输出而损坏]

3.我们可以更改 EEPROM 设置多少次? 重写是否有任何限制?

4.您能告诉我我们可以使用哪种工具进行 EEPROM 编程吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 由于我们 在周一有美国假期、因此提供反馈可能会有1-2天的延迟。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答以下问题、

    1. TPS65218D0具有 EEPROM、PMIC 将使用该 EEPROM 来提取默认电压和定序等设置。
    2. 您可以在数据表的第5.6节中找到 TPS65218D0的默认寄存器设置。 此外、该器件的 TPS6521815型号(属于同一 TPS65218xx 系列)附带空白 EEPROM、客户可以选择使用任何电压/定序设置对此器件进行编程。
    3. 此 PMIC 可编程为高达1000x。 (请参阅数据表的第5.5节)
    4. 我们有一个适用于 TPS65218 的 BoosterPack、可在此处找到。 他们可以参考用户指南以及 BoosterPack、了解有关对 TPS65218 IC 进行编程的说明。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emili-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我了解了编程过程和 EEPROM 的耐受性。 此外、我建议他们使用  TPS6521815作为此机会。

    抱歉、一个快速问题、您能告诉我 TPS65218在编程期间的行为是如何的?

    我的客户希望使用一些定制线束和写入工具对板载 EEPROM 进行编程、而不是在电路板组装之前进行预编程。

     因此、我需要提供有关 TPS6565输出电压电平的清晰答案。 是否所有输出都禁用?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    您可以在数据表的寄存器部分找到输出电压电平。 所有电压均编程为可能的最低电压设置、但您可以在寄存器 SEQ3-7中发现、实际上没有任何电压轨被编程为连接到序列发生器(因此不会启用输出)

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emili-San、

    好的、我明白了  

    我的客户计划在写入 EEPROM 之前填充器件、但是 IPG-UI 是否与简单的 USB2ANY 配合使用?

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    是的、您可以 在以下链接中找到 IPG-UI 的其他信息和软件。  

    最棒的
    Emily