This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS548A28:VCC 以非常慢的 EN 加电

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017724/faq-tps548a28-vcc-power-up-with-a-very-slow-en

器件型号:TPS548A28

TPS548A28在什么 EN 电压下启动?

TPS548A28A 在什么 EN 电压下断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A28在什么 EN 电压下启动?

    一旦 EN 引脚的电压约为0.7V、VCC LDO 就会导通。 一旦 EN 达到1.1V、TPS548A28开始开关。 通过缓慢增大 EN 引脚的电压、可以看到这些电压阈值、如下图所示:

    TPS548A28A 在什么 EN 电压下断电?

    当 EN 电压降至1.1V 以下时、TPS548A28停止开关。 当 EN 电压降至0.3V 以下时、LDO 关闭、如下图所示: