This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:有关收敛错误

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22899, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014909/ucc28c42-convergence-error-regarding

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:PMP22899

您好!

我正在进行与 PMP22899参考 TI 原理图类似的 PSPICE 直流/直流转换器仿真。 我在仿真时遇到收敛错误。 请参阅随附的 SPICE 文件和输出窗口。

请就此问题提供帮助。

此致、

Dharani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的帖子是否与 HCL 最近发布的 E2E 帖子相关、 在该帖子中、用户在构建降压高侧驱动时遇到了各种基本问题?  在 SPICE 仿真中、我建议:

    1. 尝试对所有 L 和 C 组件应用初始条件。 请特别注意 UCC28C42周围的 C、因为您在 VDD 上施加了固定直流电池。 UCC28C42看到 VDD>UVLO、但 VREF 最初为0V、这不是我们在实际硬件中期望的自然启动条件。  
    2. 尝试将 V1替换为分段线性电压源、在该电压源中、VDD 可在 t0时从0V 斜升至16V (t1超过500us)
    3. 尝试添加与 D15并联的1MΩ Ω 和与 D5并联的另一个1MΩ Ω
    4. 检查 u11的模型级别、并使用可用的最简单 MOSFET 模型来运行仿真。 考虑使用参数化基本 MOSFET 模型来运行仿真
    5. 使用正确的推荐组件构建 UCC28C42电路
      1. VREF 上为0.1uF
      2. 在 CS 上添加 RC 滤波器
      3. 在 VDD 上添加0.1uF//1uF

    所有其他东西看起来电气上都是正确的、虽然我不确定 UCC28C42模型在悬空时的行为是怎样的、但应该能够正常工作? 我在硬件中以类似的方式构建了这个电路、我知道它可以正常工作、但我没有这样做仿真。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。

    我已经尝试了您的所有建议、但仍在启动和稳态模型中遇到收敛错误。  

    此致、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani

    我看不到您构建的电路有任何问题。 您是否已对所有 C 和 L 应用了初始条件? 在 SIMPIS 中、当应用初始条件时、它们在每个组件旁边的原理图中显示为文本。 如果答案是肯定的、那么我现在怀疑模型在您使用的 PSPICE 版本中运行的能力、或者可能是您使用模型的方式(浮动)? 根据您愿意继续的距离、我们需要确信该模型可在您的 PSPICE 平台上运行。 我建议使用 UCC28C42大幅后退并构建开环测试用例。 无电源拓扑、无浮动接地、仅 PWM 切换到容性负载、无反馈。 如果可行、可以尝试简单的升压、其中 PWM 和 MOSFET 都以接地为基准。 如果这起作用、则移至非常简化的浮点情况。   

    如果您的 PSPICE 版本具有"autocle"选项、是否如此 处所述启用了该选项?  您的电路中的电感器如何-如何建模? 也许可以尝试添加一个低值串联电阻器来表示 DCR 和/或一个高值并联电阻器。 某些 silms 不像理想的电感器、可能会收敛到直流偏置点时出现问题。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    祝你度过美好的一天!

    是的、我已对所有 C 和 L 应用了初始条件。我没有启用初始条件值来显示、这就是它未出现在原理图中的原因。 请参阅随附的原理图图像。

    是的、我也尝试过开环测试用例。 UCC28C42的参考 SPICE 原理图文件在 PWM 和 MOSFET 以接地为基准的情况下工作正常。  

    参考原理图路径: UCC28C42数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我已启用自动收敛选项。 请参考建模电感器的图像。 我添加 了低值串联电阻器和高值并联电阻器。

    此致、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani

    您是否曾尝试在电压大于0的电容器上应用初始条件? 由于模型在接地参考时工作、在浮动时不工作、这可能只是无法在您构建的配置中使用此模型的限制。 模型本身可能存在其他初始条件或语句、其中模型期望的接地基准为0V、而将模型悬空到接地上方可能违反此要求?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我尝试了初始条件0.1V、1V。由于收敛错误、Simulation 将停止。

    谢谢、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani

    我明白这一定是令人沮丧的-我自己去过很多次了。 我主要是 Simplis 用户、但 PSPICE 中是否有行为电平位移分量? 这种仿真的唯一运行方式似乎是 PWM 模型(如果以 GND 为基准)。 您能否设置 GND 基准、然后对输出进行电平位移、以便电路在功能上能够正常工作而不遇到收敛错误? 在 PSPICE 中、我相信您需要使用栅极驱动变压器或可能使用隔离式栅极驱动器来仿真此功能。 这将进一步偏离在 PWM 悬空时仿真降压的目标。 为什么不在硬件中构建电路并在实验室中进行测试?  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您能否将其设置为 GND 基准、然后对输出进行电平位移 -我无法理解您要说什么、您能详细说明吗?

    TI 已经拥有参考原理图  PMP22899、我们开始使用基于 TI 参考文件  PMP22899的仿真。  我们认为、如果仿真正常、我们将进行进一步分析。 但这需要更长的时间、我们希望暂停此活动。

    谢谢、

    Dharani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharani

    许多降压/桥式转换器拓扑使用接地基准控制器和电平位移来开发高侧栅极驱动信号。 我们无法在 E2E 上进行设计、但技术是众所周知的:自举驱动器、栅极驱动变压器、隔离式栅极驱动器。 由于此主题偏离了收敛和仿真错误主题、我将关闭它、并询问如果您需要有关新主题的进一步帮助、您可以启动新主题吗? 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。

    Steve M