This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:编程时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017139/tps549d22-programming-times

器件型号:TPS549D22

尊敬的团队

客户想知道 TPS549D22可以支持多少个编程时间、您能提供什么帮助?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我对任何混淆表示歉意、但如果我无法回答下一段中的问题、您能否详细说明一下您的编程时间是指什么?  

    就对器件进行编程而言、PMBus 接口支持3种频率(100kHz、400kHz 和1MHz)。 这些是器件支持的频率和后续编程时序。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec  

    很抱歉让你 感到困惑。 客户表示  刻录的时间次数。

    Ex 正在询问 TPS549D22可以支持的编程时间/周期。

    我的意思可能是 TPS549D22的 NVM 只能写入5、000个周期/次、然后再也不能写入 NVM。

    Ex 想知道这个周期数。

    存储寄存器是否对 可烧写的周期数量有限制?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    对器件的 NVM 可重新编程的次数没有限制。

    此致、

    Alec Biesterfeld